结果:找到"招人 深圳 工程师",相关内容601条
- 深圳芯片原厂想招2名技术人员
- ------岗位:芯片测试工程师工作职责:1、与IC设计团队合作,对流片回来的新品IC进行测试和验证。2、与封测厂进行对接,制定量产IC的测试方案、提高良率及品质控制。3、处理客户投诉,对不良品进行测试和分析,输出测试报告和解决方案。4.日常需要绘制一些测试用途的电路原理图和PCB板LAYOUT;5、使用本公司的实验室设备,对各类IC进行主要参数的实测。岗位要求:1、电子类或相关专业,专科及以上学历,英文CET4及以上。2、熟悉电子技术专业知识,精通模拟电子线路是加分项。3、熟悉至少一种MCU单片机的软件编程及应用开发。4、熟悉至少一种EDA软件,方便进行原理图绘制和PCBLAYOUT。5、...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘,深圳,电子元器件 发帖人:电子大象 发帖时间:2023-06-13 11:20:00
- 老机械工程师的经验之谈——工程师的立身之本
- 机械设计往往离不开自己的阅历,从业经验固然可以从书本上学到很多,但是,如果事非躬亲就很难在脑海中留下深刻的印象。对于别人的经验,如果自己没有一定的基础,要理解吸收也不是一件容易的事情。机械设计贯穿设计、制造、使用,维护的整个过程,设计时的疏忽总会在这些方面反映出来,成功与否是很容易判断的。设计过程,受制造的影响很大,也就是说好的设计是不能脱离制造的。所以,对制造越了解,越有助于提高设计水平。当图纸投入生产时,很少能够直接按图加工装配的,在审图、工艺等过程中发现大堆的问题很常见的事情,即便是所谓的高工,“资深”的总工拿出的图纸,甚至有些还是经过多次开会研究并反复讨论过的。原因是多方面的,绘图者...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 工程师 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-06 16:45:00
- 嘉立创-机械工程师设计交流群
- 嘉立创机械零部件商城致力于打造工厂自动化零部件一站式采购平台,产品涵盖导向轴等机械常用零件、直线运动零件、传动类零件、紧固零件、电机驱动、气动类等产品类别;可免费生成3D图库下载,提升自动化设备供给效率,降低综合成本。【部分生产加工设备】添加企业微信进机械工程师设计交流群上万款机械设计图免费使用
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械工程师 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-02 16:36:00
- 招聘通信类专业工程师
- 诚聘通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、物联网工程技术等电气相关专业工程职称证,中高级不限,地区不限,最好能网查。联系陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 通信 工程师 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-30 16:05:00
- 深圳电子工程助理招聘
- 公司就要从事电子电路方案开发,公司地址:深圳龙华新区目前有研发部,生产部,外贸部。主要对向国内电商,工厂提供方案。工作要求:懂得模拟电路,会AD。软件方面要会51最基本的平台。学历无要求,毕业生在校间有独立玩过一些电子设计制作也可以。主要做的产品,有3C类电子路,工控类。联系方式:私发我信,ORWX13510176573看到这个招聘信息的朋友,说明你已经是工程师了!加入我们!
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招人 深圳 工程师 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 10:15:00
- 硬件工程师两点一线的生活真的很无聊?一起来说说
- 最近都在说996,但对于硬件工程师,他们忙的时候都是827。别说凌晨4点的城市甚至早上的东方鱼肚白都见过每天实验室和家里两点一线,约个会都得看加班啊不!单身汪工程师没有资格约会世界那么大,一起去看看?生活有点苦,一起去嗨皮?是项目不够多,还是工期不够赶?是测试做完了还是设计做好了?做硬件基本一天都出不了实验室,经常性赶项目和加班。过着两点一线的生活,在很多人眼中显得有些无聊。各位硬件工程师来说说呢?这样两点一线的生活,你过够了吗?真的是很无聊吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 硬件工程师 硬件工程师的生活 硬件工程师加班 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-23 14:18:00
- 无法低调,立创商城被深圳大学老师写进教材了
- 说出来你可能不信,深大老师化身立创“自来水”,让我们一不小心在学弟学妹中怒刷了一波存在感。因为立创商城出现在了他们的教材里。喏,就是这本书。深圳大学董磊老师主编的《电路设计与制作实用教程》,“卓越工程师培养系列”专业丛书的其中一本,属于高等教育“十三五”规划教材,据说许多高校电子相关专业的学生已经在使用了。这是一本什么样的书?作者说它是连接理论和实践的“桥梁”。这本书用一个STM32核心板作为实践载体,贯穿整个电路板设计与制作过程,将大量干货技能,包括元器件采购、STM32核心板焊接、原理图设计及PCB设计、制作元器件库、制作电路板等,打包输出,关键环节,如电路板焊接、PCB打样/贴片、电路...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 深圳大学 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-22 18:35:00
- 苹果中国挖走荣耀整个AI研发团队?华为怒送真相
- 针对网上流传的,有猎头透露,苹果的深圳研发中心整体挖走53名原华为荣耀AI研发团队的消息,被不少用户关注,当然外界也想知道这件事情的真相。对此,荣耀总裁赵明在微博上辟谣称,荣耀并无AI工程师被挖,“这是一条假新闻,纯属造谣。”荣耀总裁赵明在个人微博上辟谣称,荣耀并无AI工程师被挖,“这是一条假新闻,纯属造谣。我们在AI人工智能的发展上,有着长期的技术积淀,核心研发团队一直以来都非常稳定,我们的技术团队正在努力为用户打造最优的AI手机体验。”AI是众多厂商押宝的技术方向之一,围绕该技术的竞争也在愈发激烈,华为在这个技术上投入比较深,所以这样的消息将他们带进去也是情理之中的事情吧。你怎么看此事?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 工程师 发帖人:电子小菜鸟 发帖时间:2018-05-15 11:10:00
- HOT!2018立创商城工程部诚招5名工程师
- 立创商城,成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。集团电子全产业链自营服务涵盖:在线EDA(LCEDA)+行业领先的PCB打样/中小批量+元器件商城+钢网制造+SMT贴片+电子设计教育及方案。工程部,作为商城元器件的资料数据提供、维护和对外技术支持部门,2018年需要以下5名工程技术人员助力加盟我们,欢迎大家自荐或推荐!一:工作时间:9点开始(5天制)二:工作地点(深圳市福田区商报路,莲花山公园附近)三:薪资待遇(税前6K起步!五险一金,上不封顶。不同岗位待遇不同,具体根据能力而定,只要您想来!)四:招聘负责人:赵先生,企业QQ:2355740879@...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 工程师 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-12-15 19:19:00
返回